Промышленные редукторы и комплексные приводные системы

Промышленные редукторы SEW-EURODRIVE отличаются мощностью, качеством и исключительной прочностью — даже в самых сложных условиях эксплуатации. Они надежно работают везде, где требуются высокие крутящие моменты, например, в подъемных устройствах, ленточных конвейерах, перемешивающих устройствах или дробилках.

Линейка промышленных редукторов SEW-EURODRIVE включает широкий спектр высокопроизводительных и надежных решений:

  • цилиндрические и коническо-цилиндрические редукторы с крутящим моментом до 1 600 000 Нм
  • планетарные редукторы с крутящим моментом до 9 000 000 Нм
  • Модульная система промышленных редукторов и стандартных мотор-редукторов с возможностями индивидуальной настройки и подбора под решение задач
  • Специальные редукторы по заказу клиента — заказ от 1 единицы

Знаете ли вы что можно заказать не только промышленный редуктор, подходящий для решения ваших задач, но и всю приводную систему под ваши требования и без рисков несовместимости компонентов. Преобразователь частоты, электродвигатель, высокоэффективный и надежный редуктор, муфта, тормоз или готовая стальная рама: мы предоставляем продуманное комплексное решение, идеально подходящее именно для вашего применения.

Отправить запрос
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Ваши преимущества при использовании наших решений в области промышленных редукторов

Почему стоит выбрать промышленные редукторы SEW-EURODRIVE

  • Надежность: высочайшее качество, обширные отраслевые знания и опыт специалистов в области применения, а также современные системы мониторинга состояния обеспечивают максимальную эксплуатационную безопасность и стабильно надежную работу.
  • Гибкость: будь то модульная система серийных редукторов или индивидуальные решения, изготовленные по заказу даже в количестве одной единицы: всегда самое экономически эффективное решение.
  • Идеальная совместимость: редуктор, двигатель, муфта, преобразователь частоты и другие компоненты оптимально согласованы друг с другом — для максимальной производительности от одного поставщика.
  • Близость к клиенту:Глобальная сеть сервисных служб и экспертов для консультирования, ввода в эксплуатацию и послепродажного обслуживания.

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Примеры применения на практике

От цементных заводов до портовой логистики и металлургической промышленности — приводные решения SEW-EURODRIVE обеспечивают работу оборудования по всему миру.

Посмотрите видео и узнайте на примере канатной дороги Цугшпитцбан, как промышленные редукторы SEW-EURODRIVE приводят в движение даже самые сложные системы.

К отзывам
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Промышленные редукторы передают высокие вращающие моменты и используются везде, где необходимо перемещать тяжелые грузы. В отличие от наших стандартных мотор-редукторов, промышленные редукторы — за редким исключением — не соединяются напрямую с приводным двигателем. Вместо этого передача усилия осуществляется через соединительные элементы, такие как муфты или ременные передачи. Кроме того, промышленные редукторы отличаются высокой степенью индивидуализации, что позволяет оптимально адаптировать их к конкретным требованиям применения.

Типичными областями применения являются конвейерные системы, краны, мельницы, мешалки или экструдеры в таких отраслях, как цементная, горнодобывающая, портовая логистика, энергетика и металлургия.

SEW-EURODRIVE предлагает обширный ассортимент цилиндрических редукторов, коническо-цилиндрических редукторов и планетарных редукторов с обширным диапазоном крутящего момента и областей применения.

Помимо модульных систем и серийных редукторов с возможностью индивидуальной настройки, SEW-EURODRIVE также производит специальные редукторы по заказу клиентов, которые проектируются с учётом конкретных требований.

Комплексная приводная система включает в себя взаимосвязанные между собой компоненты, такие как редуктор, электродвигатель, преобразователь частоты, муфты, тормоза, системы охлаждения, а также систему мониторинга состояния.

Ассортимент дополняется комплексными сервисными услугами, пакетами гарантийного обслуживания, а также смазочными материалами премиум-класса. Таким образом создаётся высокопроизводительное комплексное решение от одного поставщика.

Совместимые между собой компоненты сводят к минимуму риски, связанные с взаимодействием систем, и обеспечивают максимальную эксплуатационную надежность. Кроме того, поставка всех компонентов приводной системы от одного поставщика сокращает затраты на координацию, поскольку отпадает необходимость согласования действий между различными поставщиками, а ответственность четко распределена. Вы также можете воспользоваться комплексным подходом при решении задач на предприятии после установки системы, включая техническое обслуживание, консультации, сервис и ремонт установленной системы в сертифицированном сервисном центре.

Исходя из требований конкретного применения, таких как вращающий момент, частота вращения, время работы, а также соответствующие условия окружающей среды, технические специалисты компании SEW-EURODRIVE рассчитывают оптимальный редуктор с помощью специально разработанных расчетных программ.

При выборе редуктора, наряду с прочностью зубьев на излом, контактной прочностью боковых поверхностей зубьев и расчётным ресурсом подшипников необходимо учитывать его тепловую мощность — допустимую передаваемую мощность, при которой температура редуктора не превышает установленных пределов.

Помимо широкого ассортимента приводных решений компания SEW-EURODRIVE предлагает множество услуг — от проектирования, инжиниринга и ввода в эксплуатацию до мониторинга состояния оборудования, а также программы ускоренной сборки промышленных редукторов, расширенную гарантию и глобальную сеть сервисной службы и поставки запасных частей. Таким образом, мы сопровождаем наших клиентов на протяжении всего жизненного цикла оборудования.

Промышленные редукторы в онлайн-курсах

Бесплатно и доступно в любое время. Помимо очных тренингов мы предлагаем вам онлайн-курсы. Расширьте свои технические знания и познакомьтесь с нашей продукцией.

Обучающие материалы по промышленным редукторам