С энтузиазмом к технологиям мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача и вы хотите получить консультацию?

Свяжитесь с нами
Заказчик: EUROFORK, Италия

Местоположение:
Ролетто, Турин

Отрасль:
Внутрилогистика

Применение:
ESMARTSHUTTLE, вспомогательное транспортное устройство для автоматизированных складов

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Краткое описание проекта

  • Заказчик: EUROFORK, Италия
  • Местоположение: Ролетто, Турин
  • Отрасль: Внутрилогистика
  • Применение: ESMARTSHUTTLE, вспомогательное транспортное устройство для автоматизированных складов
  • Повышение эффективности
  • Повышение гибкости
  • Увеличение пропускной способности
  • Энергосбережение
  • Экономия места при монтаже благодаря компактному решению для электрического шкафа
  • Сокращение времени настройки параметров благодаря гибкому контроллеру
  • Компактные приводы с высоким КПД и низкими требованиями к техническому обслуживанию
  • Точное позиционирование и перемещение на складе благодаря непрерывному позиционированию по датчику абсолютного отсчета
автоматизированные производственные линии должны работать круглосуточно — зачастую в сложных окружающих средах и с постоянно растущими стандартами производительности.
Цитата Маурицио Траверса, генерального директора EUROFORK
Благодаря специализированным техническим экспертам SEW-EURODRIVE мы можем постоянно достигать поставленных проектных целей. Мы ценим инновации, технологическое качество и прикладную компетенцию SEW-EURODRIVE. Поэтому мы хотим и в дальнейшем полагаться на решения SEW-EURODRIVE.
Цитата Маурицио Траверса, генерального директора EUROFORK

Итальянская компания Eurofork S.p.A., основанная в 2000 году на основе страсти к производству автоматических систем погрузочно-разгрузочных работ, сегодня имеет семь филиалов по всему миру и считается одним из ведущих мировых производителей таких систем.

Обладая ноу-хау, накопленным за более чем 20 лет работы в сфере автоматизированной погрузочно-разгрузочной техники, компания Eurofork, помимо производства телескопических вил, охватывает еще два направления деятельности: сервисный отдел, занимающийся обслуживанием клиентов и поставкой запасных частей, а также подразделение ESMARTSHUTTLE®,специализирующийся на разработке и производстве челночных систем для автоматизированных глубинных складов.

Прошлое, настоящее и будущее компании Eurofork объединены общим девизом: experience. empower. evolve. Компания поставила перед собой цель предлагать самые инновационные продукты, а также индивидуальные решения, чтобы устанавливать стандарты в области автоматизации внутрилогистики и способствовать передаче передовых технологий в другие секторы.

Помимо производства телескопических вил для перемещения грузовых единиц в автоматизированных складах, благодаря значительным инвестициям и интенсивной научно-исследовательской работе компании удалось расширить сферу своей деятельности, чтобы предоставлять на национальном и международном рынках широкий спектр инновационных высокотехнологичныхрешений для различных секторов и областей применения: к ним относятся авиакосмическая отрасль, пищевая промышленность и производство напитков, фармацевтика и медицина, текстильная промышленность и автомобилестроение.

Таким образом, Eurofork является синонимом качества, постоянного совершенствования процессов и безопасности, что выражается в высоком чувстве ответственности перед своими клиентами. Качество проявляется в разработке и внедрении погрузочно-разгрузочного оборудования в сфере интралогистики, а также в услугах по обслуживанию клиентов, направленных на предотвращение и снижение неэффективности за счет использования всё более передовых технологий. Быстрые сроки поставки являются ещё одним признаком качества Eurofork: время между покупкой и доставкой сокращается до необходимого минимума. Компания также является синонимом безопасности, поскольку сводит к минимуму риски, связанные с безопасностью и здоровьем работников, и проводит политику в области этики и охраны окружающей среды, направленную на совершенствование мер по защите окружающей среды, а также на предотвращение и сокращение загрязнения окружающей среды.

Проработав ровно 20 лет в историческом районе Мачелло (Турин), в год своего двадцатилетия компания Eurofork переехала в Ролетто (Турин), где был введён в эксплуатацию новый экологически устойчивый и экологически безопасный завод: его общая площадь составляет около 25 000 квадратных метров, из которых 10 000 квадратных метров были застроены и обустроены в соответствии с философией экологической устойчивости, которой придерживается Eurofork.

Новый завод Eurofork полностью «без пластика» и, благодаря использованию фотоэлектрических модулей, способствующих снижению загрязнения окружающей среды, является энергонезависимым.

«В Eurofork мы постоянно сотрудничаем с нашими клиентами, чтобы реализовывать лучшие индивидуальные решения, при этом ежегодно инвестируя около 5 % нашего оборота в разработки, чтобы предоставлять инновационные и актуальные знания и опыт», — подчеркивает Маурицио Траверса, генеральный директор. «Опыт, инициативность и внимание к деталям — это те ценности, которые позволили нам на протяжении многих лет выстроить прочные отношения с клиентами и партнерами. Каждый проект представляет для нас новый вызов, поскольку мы осознаем, что процесс инноваций только начинается!»

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

«В связи с растущими требованиями рынка», — говорит Маурицио Траверса, «автоматизированные производственные линии должны работать круглосуточно — зачастую в критических условиях и с постоянно растущими стандартами производительности. Эффективность, гибкость и, прежде всего, скорость имеют решающее значение для сохранения конкурентоспособности в современных социально-экономических условиях».

Исходя из этого, компания Eurofork разработала системы шаттлов ESMARTSHUTTLE для автоматизированных складов: инновационное, гибкое и эффективное решение, которое благодаря новейшей и запатентованной на международном уровне технологии (PCT/ IB2014/060649), отвечающее новым требованиям внутрилогистики, с одной стороны, повышая эффективность производства, а с другой — оптимизируя производственные затраты за счет значительной экономии энергии.

Поскольку эти челночные системы полностью настраиваемы с точки зрения размеров, типов обрабатываемых поддонов и необходимых дополнительных функций, они представляют собой идеальное решение для складирования с высокой плотностью размещения, в частности для установки автоматических складов в существующих зданиях. Благодаря высокой гибкости системы можно легко преодолевать такие препятствия, как ограничения по высоте, колонны или нестандартные планировки. В зависимости от планировки и требуемой мощности компания Eurofork может предложить подходящую конфигурацию ESMARTSHUTTLE, что позволит системным интеграторам наиболее эффективно реализовать управление по принципу LIFO (Last In First Out) или FIFO (First In First Out).

Кроме того, с помощью технологии DataMatrix склад отображается в 3D по всем осям (X, Y, Z), что позволяет точно и непрерывно позиционировать всё содержимое (оборудование и грузовые единицы). Технология DataMatrix позволяет машинам перемещать и размещать товары с абсолютной точностью, что оптимизирует использование пространства в каналах за счет очень компактного размещения палет. С помощью системы DataMatrix достигается особенно высокая объемная производительность даже при использовании палет разных размеров, поскольку они динамически и точно комбинируются с минимально возможным объемом.

Инновационным является возможность независимого и точного перемещения каждой машины внутри склада: благодаря сочетанию более крупного вспомогательного транспортного устройства, максимальная емкость которого в специальной модификации составляет 2 000 кг, и более мелкого вспомогательного транспортного устройства одновременно выполняются две отдельные задачи, что повышает эффективность системы. Исключительная точность позиционирования значительно повышает общую производительность склада.

Шаттловые системы серии ESMARTSHUTTLE оснащены приводной техникой SEW-EURODRIVE, которая обеспечивает надёжность и гибкость.

Специально для вспомогательного транспортного устройства был разработан прикладной преобразователь частоты MOVIDRIVE®® B. Прикладной преобразователь частоты MOVIDRIVE®® может управляться трехфазными асинхронными двигателями (мотор-редукторами с параллельными валами плоские редукторы), а благодаря своей компактности занимает меньше места в электрошкафу. Его гибкость также обеспечивает значительное сокращение времени настройки параметров: с помощью печатной платы DEU21B он может одновременно управлять кольцом скорости и кольцом положения через внешний датчик.

Для привода цепей использовался стандартный преобразователь частоты MOVITRAC®®, предназначенный для управления асинхронным двигателем с конической передачей K..DR.. без датчика: это идеально подходит для применений, требующих компактных приводов с высоким КПД и минимальными требованиями к техническому обслуживанию.

Кроме того, для улучшения обмена данными и управления командами используется плата управления DHR21B.

Компания Eurofork впервые представила это инновационное решение в 2014 году, и на сегодняшний день по всему миру было продано 500 машин.

Они были разработаны для использования в автоматизированных складах во многих отраслях (например, в пищевой промышленности и производстве напитков, целлюлозно-бумажной промышленности, автомобилестроении, производстве товаров широкого потребления и фармацевтике) и способны осуществлять эксплуатацию с неизменно высокой мощностью даже при экстремальных температурах от -30 °C до +50 °C.

В видео показаны различные этапы работы челночной системы на автоматизированном складе, обеспечивающие высокую скорость и гибкость.

Видение будущего

«Благодаря сотрудничеству со специалистами SEW-EURODRIVE»,— говорит генеральный директор Traversa, «Eurofork может последовательно достигать своих проектных целей: компания высоко ценит инновации, технологическое качество и практический опыт SEW-EURODRIVE и намерена и в дальнейшем — в том числе в рамках будущих интеграционных проектов — полагаться на технологические решения SEW, чтобы ещё сильнее усилить ориентацию на клиента. Первые двадцать лет, безусловно, являются важной вехой, опытом, который позволяет компании совершенствоваться с каждым днём и смотреть в будущее, чтобы постоянно развиваться».