У вас есть конкретная задача, и вы хотите получить от нас консультацию? Отправьте нам сообщение со своими вопросами.

Свяжитесь с нами
Клиент: HANSA-HEEMANN AG

Отрасль:
Производство напитков

Задача:
Линия розлива

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Эффективная непрерывная работа благодаря надежной приводной технике

В полном соответствии со своим слоганом «Вода — это жизнь» группа компаний HANSA-HEEMANN AG добывает воду для розлива напитков из глубоких скважин, разливает её и поставляет своим клиентам в южной части Германии. Разлив осуществляется в ПЭТ-бутылки, которые изготавливаются из небольших пластиковых заготовок, формуемых с помощью выдувной машины.

Разлив осуществляется в групповой упаковке объемом 1,5 л и 0,5 л, эксплуатация работает в трехсменном режиме. В течение одной из 52 недель года на каждой линии розлива проводится плановое техническое обслуживание. Условием для такой высокой загрузки оборудования является надёжная приводная техника, подкреплённая качественной сервисной службой. Поэтому компания HANSA-HEEMANN выбрала SEW-EURODRIVE в качестве поставщика приводов; сотрудничество началось ещё в 2006 году. В марте 2007 года первые линии были оснащены децентрализованными приводными устройствами типа MOVIMOT®. Эти трехфазные асинхронные двигатели с встроенным преобразователем частоты работают круглосуточно.

Комплексное управление энергопотреблением при расширении производства

Спустя несколько лет встал вопрос о расширении производства. Благодаря положительному опыту использования децентрализованной технологии компания HANSA-HEEMANN вновь указала в объявлении конкурса на новые линии розлива в качестве обязательного условия применение приводной техники SEW-EURODRIVE. Начальник завода Томас Герцог: «Благодаря положительному сотрудничеству, географической близости и круглосуточной дежурной службе мы вновь выбрали SEW-EURODRIVE в качестве поставщика приводов». С марта 2014 года новые линии работают с интегрированными мотор-редукторами MGF.-DSM из семейства мехатронных приводных систем MOVIGEAR®. Они специально адаптированы для использования в системах транспортировки напитков и уже сегодня соответствуют требованиям самого высокого на данный момент класса энергоэффективности двигателей IE4.

Система управления энергопотреблением розливного завода осуществляет контроль над всеми видами энергопотребления. Это касается технологического оборудования в котельной, холодильной установки и компрессоров, инженерных систем здания, таких как освещение, удаление воздуха и кондиционирование, и, не в последнюю очередь, приводной техники. «Благодаря приводам класса IE4 серии MGF..-DSM компания HANSA-HEEMANN соответствует самым современным требованиям и с точки зрения энергоэффективности».

Сервисная служба на высоком уровне

Помимо блоков MGF..-DSM, в качестве привода конвейера для подъемов используются коническо-цилиндрические и червячные редукторы с двигателями с тормозом из серии DR.. В зоне упаковки работают роботы Kuka. Приводная техника в этой зоне также поставляется компанией SEW-EURODRIVE: сервопланетарные редукторы, конические редукторы и серводвигатели серии CMP.., управление которыми осуществляется с помощью одноосных сервопреобразователей MOVIDRIVE®. Всего на этом предприятии было установлено около 800 приводов SEW.

При таком количестве установленных агрегатов очень важное значение имеет эффективное обслуживание клиентов. Директор завода Томас Герцог объясняет: «Модель обслуживания, предлагаемая SEW-EURODRIVE, оптимально соответствует нашим потребностям в эксплуатации. Один из важных моментов, безусловно, — это круглосуточная горячая линия, которую предоставляет SEW-EURODRIVE. Сотрудничество с SEW-EURODRIVE — в том числе при эпизодических выездах на обслуживание — всегда проходило очень удовлетворительно. Именно при трёхсменной эксплуатации очень важно выбирать поставщиков, способных обеспечить высокий уровень поддержки».

SEW-EURODRIVE располагает обширным складом запасных частей для экстренных случаев. Благодаря этому в кратчайшие сроки можно обеспечить работу большинства приводов.

Требования заказчика

Решающими факторами для заказчика были высокое качество и энергоэффективность приводов, а также комплексная модель сервисного обслуживания.

Наше решение

Предложенный интегрированный мотор-редуктор MGF..-DSM из семейства мехатронных приводных систем MOVIGEAR® отличается высокой энергоэффективностью. Эта система специально адаптирована для использования в линиях транспортировки напитков и уже сегодня соответствует требованиям самого высокого на сегодняшний день класса энергоэффективности двигателей IE4. Благодаря географической близости и круглосуточной дежурной службе заказчик может в кратчайшие сроки получить помощь через службу экстренной поддержки SEW-EURODRIVE.

Решающим фактором при выборе SEW-EURODRIVE стала высокая энергоэффективность двигателей SEW, которые используются у нас. Конечно, свою роль сыграли также близость нашего предприятия к SEW-EURODRIVE и высокая эксплуатационная готовность оборудования. В рамках нашей системы энергетического менеджмента это является важным фактором при проведении новых тендеров. Для нас было очевидно, что мы хотим производить с использованием двигателей SEW. В ходе приемочных испытаний мы проверяем, действительно ли соблюдаются заводские технические характеристики производителя. Благодаря положительному сотрудничеству, географической близости к SEW-EURODRIVE и круглосуточной дежурной службе мы вновь выбрали SEW-EURODRIVE в качестве поставщика приводов. Кстати, у нас была возможность посетить производственные мощности SEW-EURODRIVE и составить собственное впечатление. Это укрепило наше доверие к компании SEW-EURODRIVE.
Томас Херцог, директор завода компании Hansa Heemann AG
В случае возникновения непредвиденной ситуации заказчик может в кратчайшие сроки получить помощь через службу экстренной поддержки SEW-EURODRIVE. Когда речь идет о предоставлении запасных приводов в экстренных сервисных ситуациях, мы говорим не о неделях или днях, а о часах. Учитывая большое количество используемых двигателей, такие случаи обращения в сервис являются крайне редкими.
Бертвин Лей, инженер по продажам компании SEW-EURODRIVE