• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации.
Свяжитесь с нами
Заказчик: WALTER Cleaningsystems GmbH

Местоположение
Заксенхайм, Баден-Вюртемберг, Германия

Отрасль
Промышленная уборка

Область применения
Очистка барабанов грузовых автомобилей

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Уже более 50 лет семейная компания из Баден-Вюртемберга разрабатывает высококачественное очистное оборудование «Made in Germany». Будь то пищевая или бетонная промышленность, фармацевтическая отрасль или автомобилестроение — WALTER Cleaningsystems является синонимом индивидуальных решений, высочайшего качества и надежной сервисной службы. Только в Германии производители товарного бетона с помощью системы Cleanjet 2-in-1 могли бы ежегодно сократить выбросы CO₂ более чем на 17 000 тонн за счёт уменьшения ненужных перевозок бетона и связанного с этим расхода топлива. Однако не только снижение расхода играет важную роль: благодаря регулярной очистке барабан смесителя остается свободным от отложений бетона, что увеличивает его вместимость. Это означает: больше бетона за один рейс и, следовательно, меньшее количество рейсов для перевозки того же объема. Одновременно с этим минимизируется износ барабана, так как не образуются твердые отложения, повреждающие внутреннюю стенку. Это продлевает срок службы барабана и значительно снижает затраты на техническое обслуживание. Приобретая Cleanjet 2-in-1, вы инвестируете в экологичное и экономичное решение, которое бережно относится как к окружающей среде, так и к вашему бюджету.

  • Эффективная очистка барабанов автобетоносмесителей в ходе ежедневной эксплуатации
  • Предотвращение отложений бетона для минимизации веса, износа и простоев
  • Удаление затвердевшего бетона без ручных и опасных работ с использованием отбойного молотка
  • Обеспечение безопасности персонала за счет исключения необходимости входа внутрь барабана
  • Снижение эксплуатационных расходов и увеличение полезной нагрузки за счет чистых и более лёгких транспортных устройств
  • Гибкость благодаря мобильным решениям для очистки (в том числе независимо от местоположения)
  • Короткое время очистки для предотвращения простоев
  • Для координации различных компонентов систем очистки компания использует модульную систему автоматизации MOVI-C® от SEW-EURODRIVE
  • Это способствует модульной конструкции систем очистки и обеспечивает значительные преимущества как в электрошкафу, так и при проектировании — благодаря готовым программным модулям MOVIKIT®®
  • Использование компактной многоосевой системы MOVIDRIVE® с модульной конструкцией для динамических движений и перегрузочной способностью до 250 %
  • Интеграция программных модулей MOVIKIT®® для синхронизации компонентов и создания профилей, адаптированных к потребностям пользователя, разработанных разработчиками
  • Использование электроцилиндров и двигателей серии DRN.. для точных и эффективных движений Обучение и поддержка со стороны SEW-EURODRIVE для беспроблемного внедрения и эксплуатации систем

Остатки бетона в барабанах автобетоносмесителей ставят операторов, владельцев и водителей перед ежедневными проблемами. Хотя регулярная очистка предотвращает прилипание, затвердевший бетон необходимо удалять с помощью специального решения высокого давления.

Две технологии очистки в одной системе — Cleanjet 2-in-1:

  • Среднее давление (220 бар) для ежедневной очистки: быстро, бережно, эффективно
  • Сверхвысокое давление (1500 бар) для удаления затвердевшего бетона: без ручного отбивания

Сочетание обоих методов обеспечивает постоянную чистоту барабана и позволяет избежать лишнего веса. Отпадает необходимость в опасной ручной очистке, что повышает безопасность труда. В то же время система обеспечивает оптимальную загрузку оборудования и возможность аренды агрегата высокого давления при необходимости.

  • Экологичная очистка: Эффективное использование воды и чистящих средств, а также предотвращение ненужного износа материалов.
  • Энергоэффективная технология: Значительно более низкое энергопотребление по сравнению с традиционными системами очистки.
  • Модульная конструкция системы: Гибкая настройка благодаря многоосевой системе MOVIDRIVE® modular®.
  • Эффективное с точки зрения технологического процесса решение для очистки: Устойчивая оптимизация процессов очистки и повышение коэффициента загрузки оборудования за счет быстрой и регулярной очистки.
  • Экономия времени и средств при эксплуатации: Снижение затрат на очистку, минимизация простоев и повышение производительности.
  • Бережное обслуживание бетоносмесителя: Бесконтактная защита барабана и смесительной спирали — отсутствие ударов от струй, как в традиционных системах.
  • Безопасное для персонала использование: Автоматизированная очистка без ручного вмешательства повышает безопасность труда.
  • Оптимизированные рабочие процессы: Надежные решения для очистки, обеспечивающие бесперебойную и эффективную работу.
  • Экономичное использование транспортных средств: Снижение веса транспортного средства за счёт уменьшения количества остатков позволяет увеличить полезную нагрузку.
Благодаря более чем 50-летнему опыту в разработке промышленных систем очистки мы научились гибко реагировать на требования наших клиентов. С системой Cleanjet 2-in-1 мы теперь предлагаем систему очистки, которая идеально сочетает в себе эффективную работу и экологически устойчивое ведение бизнеса — решение, которое снижает нагрузку как на окружающую среду, так и на эксплуатацию. Успешная реализация системы Cleanjet 2-in-1 стала результатом тесного и партнерского сотрудничества между компаниями WALTER Cleaningsystems и SEW-EURODRIVE. На основе модульной системы автоматизации MOVI-C® с многоосевой системой MOVIDRIVE® modular и программными модулями MOVIKIT® было создано инновационное решение, которое не только значительно сокращает трудозатраты на проектирование и снижает затраты — благодаря аппаратным компонентам, стоимость которых ниже до 20 % , но и активно способствует достижению целей устойчивого развития в сфере промышленной очистки. Благодаря централизованному питанию до 32 компонентов и использованию готовых программных модулей MOVIKIT® удалось эффективно реализовать сложные процессы движения без дополнительных затрат на программирование.
Саша Привалл
Инженер-проектировщик в компании WALTER Cleaningsystems
Прежде чем система Cleanjet 2-in-1 стала реальностью, мы проанализировали рынок и провели многочисленные беседы с пользователями. Результат был однозначным: очистка должна осуществляться надёжно, безопасно и по возможности автоматизировано — предпочтительно в стационарном режиме, без трудоёмких перенастроек. Так родилась идея стационарной автоматизированной системы с высочайшей точностью. Самая большая техническая сложность заключалась в компактной конструкции барабана и небольшом расстоянии до смесительной спирали. Совместно с компанией SEW-EURODRIVE мы разработали специальный робототехнический модуль, работающий при максимальном давлении 1500 бар в очень ограниченном пространстве. Благодаря точному трехосному управлению сопло ведётся по траектории барабана — с высокой точностью и в соответствии с заданной программой. Результат: надёжная система с интуитивно понятным управлением, которая надёжно удаляет затвердевший бетон и устанавливает новые стандарты в области точности, безопасности и эффективности. Так появилась система Cleanjet 2-in-1 — Next Level Cleaning.
Марсель Лангер
Инженер-проектировщик в компании WALTER Cleaningsystems