С энтузиазмом к технологиям мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача, и вы хотите получить консультацию?
Местонахождение:
Штёдтлен, Германия
Отрасль:
Кранное и сталестроение
Область применения:
Привод подъемного механизма
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Дополнительная информация о Gloning Krantechnik GmbH:
...оперативный сервис по вводу в эксплуатацию и программированию, в рамках которого мы становимся владельцами программного кода. Кроме того, нам оказывается превосходная поддержка, так что мы можем сказать, что сотрудничество с SEW-EURODRIVE для нас — настоящая удача.Цитата: Йозеф Глонинг-младший, директор компании Gloning Krantechnik GmbH
...В частности, компактные и лёгкие планетарные редукторы серии P вызывают у компании Gloning особое восхищение. Точно так же, как и программное обеспечение управления MOVI-PLC® advanced — индивидуально запрограммированное нашей службой электроники.Цитата Стефана Шмитта, SEW-EURODRIVE, руководителя Drive Center в Ульме
Штёдтлен — это довольно неприметный поселок с населением 1 800 человек в округе Остальб. Однако первое впечатление обманчиво. В этом поселке расположена компания Gloning Krantechnik GmbH, один из ведущих в Европе поставщиков специальных кранов. Сложные крановые установки компании Gloning используются в производственных цехах многих отраслей. Например, в авиационной и космической технике, машиностроении и строительстве оборудования, логистике или в сфере возобновляемых источников энергии.
В производственном процессе клиентов крановая техника играет центральную роль. На крановом крюке висят не только тяжелые грузы, но и значительная часть успеха производства. Именно из этого факта вытекают требования клиентов в отношении качества и производительности. Решающее значение для общего качества имеет, в частности, качество отдельных компонентов. Это одна из причин, по которой компания Gloning во всей приводной технике делает ставку на системные компоненты и сервисную службу от компании SEW-EURODRIVE.
Благодаря нашему широкому ассортименту производитель кранов решает все задачи привода своих установок — от подъемных устройств до систем перемещения. Включая частотно-регулируемые преобразователи и контроллеры. Эта средняя компания, активно работающая на европейском рынке и ориентированная на экспорт, также высоко ценит наш международный спектр услуг. Особый козырь в рукаве компании Gloning: услуги по программированию, предоставляемые нашим отделом обслуживания электроники.
Одна категория продукции используется компанией Gloning особенно часто: Компактные планетарные редукторы серии P. Распределение нагрузки на несколько сателлитов позволяет передавать высокие вращающие моменты при относительно небольших габаритах. По сравнению с цилиндрическими или коническими редукторами планетарные редукторы имеют примерно в два раза меньший объем и вес. Например, в кране грузоподъемностью 22 тонны собственная масса цилиндрической или конической передачи составляет около 2,5 тонн. Аналогичный планетарный редуктор, напротив, весит всего 1,5 тонны.
Эта разница имеет большое значение, особенно в подъемном устройстве кранов, напрямую связанных с производственным цехом. К этой категории относятся, например, мостовые, подвесные или консольные краны. Здесь подъемное устройство находится в каретке, отвечающей за горизонтальное перемещение грузов. Следовательно, чем легче редуктор, тем легче тележка. Это, в свою очередь, сказывается на коробчатой балке. Теперь она может быть менее массивной, чтобы удерживать тележку при движении по цеху. Общая масса крановой установки снижается, что снижает нагрузку на несущие конструкции и конструкцию цеха.
Не менее важен и уменьшенный объём. Ведь благодаря компактным планетарным редукторам краны Gloning способны использовать всё доступное пространство цеха. Это особенно важно для отраслей и сфер применения, где буквально каждый сантиметр пола и потолка цеха имеет значение — например, в торговле сталью.
Ещё одна особенность: При расчёте вращающего момента мы можем исходить не только из усталостной прочности, но и из заданного срока службы.. Это означает, что редукторы изначально рассчитаны на определённое общее количество часов работы. Такой подход является стандартной практикой в краностроении. Благодаря этому на редукторы можно действовать с вращающим моментом, на 25 процентов превышающим номинальное значение. Компания Gloning использует это преимущество и применяет планетарные редукторы меньших типоразмеров. Это обеспечивает дополнительное снижение веса оборудования и стоимости приобретения.
В ходе цифровизации крановые установки становятся всё более «умными». В связи с этим растёт значение программного обеспечения и программ управления. Стандартные приложения, например подъём и перемещение, уже входят в комплект поставки наших преобразователей частоты.
Более сложные приложения, напротив, требуют индивидуального программирования. Для этого компания Gloning с удовольствием прибегает к помощи специалистов нашей службы технической поддержки по электронике. При необходимости наши технические специалисты выполняют точную настройку на месте и проводят ввод в эксплуатацию.
Часто наши сервисные техники оптимизируют программное обеспечение в реальных условиях. Типичным примером являются функции выравнивания. С их помощью крановые установки перемещают наклонные грузы с минимальными затратами времени. Если такой груз висит на кране, один или несколько крюков находятся ниже остальных. Автоматическая синхронизация функции выравнивания теперь индивидуально управляет каждым подъемным устройством и компенсирует различия. Обычно оператору пришлось бы ждать, пока груз не примет горизонтальное положение. Однако благодаря синхронизации он может продолжать движение, пока крюки автоматически поднимаются на конечную высоту.
Кстати: специально разработанные программы являются собственностью наших клиентов. Это особый дополнительный плюс для компании Gloning GmbH, которая в любой момент может положиться на технику, сервисную службу и программное обеспечение SEW-EURODRIVE.