С энтузиазмом к технологиям мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача и вам нужна консультация?

Свяжитесь с нами
Заказчик: Flughafen Zürich AG

Местоположение:
Цюрих, Швейцария

Отрасль:
Аэропорт / Внутрилогистика / Обработка багажа

Применение:
Системы транспортировки и сортировки багажа

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Больше, чем просто модернизация! Трансформация во время эксплуатации

Аэропорт никогда не спит. Ежедневно тысячи единиц багажа должны надежно и своевременно доставляться к месту назначения. Именно в этом заключалась основная задача: существующая система обработки багажа достигла конца своего жизненного цикла и должна была быть заменена без прерывания текущей эксплуатации.

Проект требовал не только применения самых современных технологий, но и тесного сотрудничества всех участников. Цель заключалась в создании решения, отвечающего как текущим, так и будущим требованиям в отношении мощности, безопасности и энергоэффективности.

Flughafen Zürich AG

Компания, управляющая одним из самых загруженных аэропортов Европы, ежедневно обрабатывающим несколько десятков тысяч единиц багажа и предъявляющая самые высокие требования к надёжности и качеству.

Leonardo Automation

  • Системный интегратор и генеральный подрядчик проекта
  • отвечает за проектирование, интеграцию и ИТ-системы
  • Использование технологии кросс-ленточных сортировочных машин MBHS® для точной высокопроизводительной сортировки
  • Внедрение интеллектуальной логики управления и диагностики (на базе IoT)

motion06

  • Поставка основных компонентов подъемно-транспортного оборудования
  • Разработка высокопроизводительных решений для транспортировки, слияния и вертикальной транспортировки
  • Акцент на скорость, точность и удобство технического обслуживания
  • проверенные и надёжные системы для международных аэропортов
  • Модернизация существующей установки в условиях непрерывной эксплуатации 24/7
  • значительное повышение эффективности и пропускной способности
  • Соблюдение новых стандартов безопасности
  • максимальная эксплуатационная готовность и безопасность системы
  • перспективная, масштабируемая системная архитектура
  • интеллектуальные возможности технического обслуживания и диагностики

Какой вклад в это вносит приводная техника SEW-EURODRIVE?

  • Акцент на энергоэффективность, надёжность и интеллектуальный контроллер
  • более 5500 двигателей и 5600 датчиков в системе в целом
  • Полная автоматизация с помощью MOVI-C®
  • энергоэффективные приводные решения (например, MOVIGEAR®)
  • интеллектуальная сетевая интеграция для мониторинга состояния и прогнозного технического обслуживания
  • Идеальная согласованность всех процессов в системе в целом
  • Поддержка на всех этапах проекта

Что было реализовано?

  • около 25 км подъемно-транспортного оборудования в общей системе
  • более 20 км конвейерных линий в основной системе
  • несколько сортировочных линий с перекрестными лентами и индукционных линий
  • Система раннего хранения багажа
  • несколько тысяч приводов и датчиков
  • Системы диагностики и технического обслуживания на основе IoT

Мощность и эффективность

  • Обработка до 16 000 единиц багажа в час
  • высокоточные и быстрые процессы сортировки
  • максимальная эксплуатационная готовность в режиме круглосуточной эксплуатации

Эксплуатация и безопасность

  • Соблюдение новых стандартов безопасности
  • надежное распределение багажа для бесперебойного выполнения рейсов
  • Профилактическое техническое обслуживание за счет интеллектуального использования данных

Устойчивое развитие и гарантия на будущее

  • значительное сокращение энергопотребления
  • Масштабируемая архитектура системы для будущего роста
  • долгосрочная эксплуатация в течение нескольких десятилетий

Имиджевые аспекты

  • успешное внедрение без остановки текущей эксплуатации
  • прочное партнерство между поставщиками технологий
  • позиционирование как ультрасовременного аэропорта премиум-класса
  • Образцовый проект в области международной аэропортовой логистики
Для компании Leonardo большая честь выступать в качестве системного интегратора системы сортировки багажа (BHS) в аэропорту Цюриха. Эта стратегическая инфраструктура ежедневно обеспечивает эффективность, надежность и безопасность в режиме непрерывной эксплуатации.

Компания SEW-EURODRIVE играет ключевую роль для Leonardo Automation, поскольку предоставляет решения в области автоматизации и приводов, а также высококачественные модульные технологии, которые обеспечивают успех проекта. Leonardo, motion06 и SEW-EURODRIVE являются основными партнёрами этого проекта и служат прекрасным примером того, как совместными усилиями можно достичь выдающихся результатов.

Соня ди Натале
Отдел автоматизации, маркетинга и обмена данными, Leonardo, Италия
Для motion06 модернизация GSA в аэропорту Цюриха является одним из крупнейших заказов в истории компании. В этих сложных с экономической и технической точек зрения условиях это можно осуществить только с такими замечательными партнерами, как SEW-EURODRIVE и Leonardo. Мы очень благодарны за отличное, почти дружеское сотрудничество.
Доминик Штокер
Руководитель проекта motion06, Австрия
Проекты в сфере аэропортов по своей природе являются сложными. Они требуют координации, точности и доверия. В SEW-EURODRIVE мы привносим в каждый проект как глобальный опыт, так и тесную связь с местными условиями. Наш подход, основанный на партнерстве, делает нас особенными: мы прислушиваемся, адаптируемся и предлагаем решения, которые являются надёжными и эффективными — и в то же время отвечают требованиям авиации завтрашнего дня.
Даниэль Гайдер
Отраслевой менеджер SEW-EURODRIVE, Германия
15 лет назад руководство аэропорта Цюриха занялось вопросом модернизации системы сортировки багажа и пришло к выводу: эта система нуждается в обновлении. Причины были три: увеличение емкости в связи с ростом пассажиропотока; повышение безопасности за счет установки новых рентгеновских аппаратов; а также процесс замены различных компонентов. В рамках этого проекта мы обратились к проверенным поставщикам:

«Leonardo», «motion06» и, в области приводной техники, компанию SEW-EURODRIVE. С компанией SEW-EURODRIVE мы сотрудничаем уже более 40 лет и полностью удовлетворены этим сотрудничеством. Мы остались очень довольны нашими партнёрами по проекту, а также его результатом.

Пьер-Ален Вьен
Руководитель отдела технологий обработки багажа, аэропорт Цюриха
Мы очень гордимся тем, что аэропорт Цюриха — совместно с Leonardo и motion06 — доверяет приводным системам SEW-EURODRIVE последнего поколения. Наши решения отличаются высокой надёжностью и эффективностью, а также особой простотой в эксплуатации и обслуживании.

Благодаря модульной системе автоматизации MOVI-C® все компоненты полностью объединены в сеть и бесперебойно взаимодействуют друг с другом. Это служит основой для интеллектуальных концепций эксплуатации и технического обслуживания. Кроме того, благодаря нашей технологии IE5 на основе PMM мы можем сократить затраты на электроэнергию на 40–50 процентов по сравнению с традиционными системами — и это не только теоретически, но и подтверждено реальными результатами эксплуатации на данном объекте. Таким образом, мы помогаем аэропорту Цюриха сохранять эффективность и устойчивость в долгосрочной перспективе — на протяжении многих лет и десятилетий.

Андреас Баузер
Руководитель отдела подъемно-транспортного оборудования SEW-EURODRIVE, Германия
Этот проект является ключевым элементом обеспечения эффективности работы аэропорта. Мы реализуем ультрасовременное, перспективное решение, которое не только оптимизирует ход процесса, но и гарантирует безошибочную обработку багажа — от регистрации до погрузки.

Мы интегрируем систему MOVIGEAR® от SEW-EURODRIVE, а также инновационные технологии, которые позволяют значительно сократить энергопотребление по сравнению со стандартными решениями. Благодаря тесному сотрудничеству с нашим партнером Leonardo и его техническому ноу-хау была создана эффективная и современная аэропортовая система — к выгоде всех пассажиров аэропорта Цюриха.

Альфредо Ковино
Менеджер по работе с ключевыми клиентами SEW-EURODRIVE, Италия