С энтузиазмом к технологиям мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача и вы хотите получить консультацию?
Местоположение:
Шейерн в Верхней Баварии (Германия)
Отрасль:
Управление монастырём
Применение:
Система отопления во внутренней сети централизованного теплоснабжения
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Местоположение: Шейерн в Верхней Баварии (Германия)
Отрасль: Управление монастырём
Применение: Система отопления во внутренней сети централизованного теплоснабжения
Я думаю, что для технического специалиста, который интересуется своей работой и хочет выполнять её качественно, это очень и очень важно: иметь доступ к таким данным и возможность ознакомиться со всем этим. Я знаком с компанией SEW-EURODRIVE ещё со времён своей работы в промышленности. Приводы из Брухзаля широко использовались на предприятиях фармацевтических компаний, в которых я работал до принятия обетов. Мы не можем себе позволить ни одного сбоя. Поэтому я был очень благодарен за то, что благодаря Online Support SEW-EURODRIVE мне так быстро помогли. Всё очень понятно. Мне это очень понравилось!Цитата брата Виталиса, технического представителя в монастыре Шейерн
Ни для кого не секрет, что многие монастыри являются не только местами молитвы и медитации, но и включают в себя целые хозяйства и земельные владения. Монастырь Шейерн, расположенный примерно в 50 километрах к северу от Мюнхена в живописной Верхней Баварии, не является исключением. Этот старинный бенедиктинский монастырь отличается обширным комплексом зданий, раскинувшимся на большой территории.
К поместью относятся 440 гектаров леса, простирающегося на полтора километра вокруг монастыря. За три десятилетия монахи превратили бывшую монокультуру елей в естественный смешанный лес и в 2005 году были удостоены Баварской государственной премии за образцовое лесопользование.
Кроме того, аббатство с его двенадцатью монахами и многочисленными сотрудниками по-прежнему занимается ведением собственного сельского хозяйства и рыбными прудами, в которых разводят карпа, форель, осетра, щуку и судака. К монастырю также относятся собственная мясная лавка, монастырская пивоварня, монастырская винокурня и монастырский ресторан, в котором посетители могут насладиться всеми этими продуктами.
И, наконец, на территории монастыря расположены большое поместье, собственная монастырская школа, объединяющая под одной крышей профессионально-техническую и специализированную среднюю школу, прилегающее общежитие, а также гостиничные и конференц-залы.
Для обеспечения бесперебойной работы этого крупного комплекса необходимо также достаточное теплоснабжение. С этой целью бенедиктинцы вместо отдельных систем отопления создали собственную замкнутую сеть централизованного теплоснабжения, которая через трубопроводы снабжает все эти широко разбросанные здания достаточно горячим паром.
Монастырь не может себе позволить выход из строя этой важной центральной отопительной установки. Без неё уникальное хозяйство остановилось бы. Это серьёзный вызов для используемой приводной техники.
Как и каждое лето, брат Виталис проверяет техническое оборудование в монастыре Шейерн и обнаруживает в системе отопления на древесных щепах проблему, которую необходимо устранить как можно скорее. Устаревший привод к этому моменту уже показал явные признаки износа. Обученный автомеханик и специалист по фрезерованию с ЧПУ быстро приходит к выводу, что его замена неизбежна.
Что делать? Где начать поиски? Как быстро я смогу получить запчасть? Ещё в выходные бенедиктинский монах приступает к поиску и поначалу даже не подозревает, как быстро ему удастся найти нужную деталь.
Важно: действовать нужно быстро, ведь если двигатель выйдет из строя, монастырская система централизованного теплоснабжения перестанет работать. А без отопления хозяйственная деятельность монастыря, включающего в себя несколько комплексов зданий на обширной территории, оказалась бы парализована. Брат Виталис надеется найти помощь в Интернете и приступает к поиску.
Открыв сайт SEW-EURODRIVE, он сразу обращает внимание на Online Support и регистрируется там как новый клиент. Этот священнослужитель, хорошо разбирающийся в технике, сразу чувствует себя как дома в онлайн-мире, где инструменты и информация доступны просто и быстро.
«Просто, кратко и по делу» — в конфигураторе продукции он очень быстро находит, какой новый привод ему нужен. Там же ему предлагаются все необходимые документация и данные. Как «техник, который интересуется своей работой и хочет выполнять её качественно», он в восторге от обширных инструментов Online Support.
Благодаря высокой выполнимости запроса подходящий новый привод был доставлен и установлен в кратчайшие сроки.
Требования к приводу в котельной очень высоки. Работая в продолжительном режиме, он обеспечивает постоянную подачу достаточного количества топлива в котел.
Для этого щепа, которая хранится в сухом и хорошо проветриваемом состоянии рядом с котельной в кучах высотой до восьми метров, должна транспортироваться на несколько метров вверх — туда, где находится котел. Транспортировку осуществляет центральный скребковый конвейер. Он снабжает котельную 6 000 кубических метров (по объёму насыпного материала) или 1 200 тонн щепы в год.
Новый привод столь же эффективен, насколько экологичен сам способ отопления. Компания Frater Vitalis остановила свой выбор на прочном мотор-редукторе, который благодаря классу эффективности IE3 теперь обеспечивает необходимое движение с гораздо большей энергоэффективностью. Благодаря используемому плоскому редуктору новый привод оптимально вписывается в ограниченное пространство под крышей котельной.
Новый привод цепного скребкового конвейера — не единственное изделие SEW-EURODRIVE, которое надежно работает в монастыре.
В монастырской пивоварне смесь солода, хмеля и воды в заторном чане должна находиться в постоянном движении. Там неустанно работает мотор-редуктор, приводящий в движение соответствующую мешалку. Здесь также центральная система теплоснабжения котельной обеспечивает доведение воды в чане до кипения.
В системе очистки дымовых газов котельной работают ещё два наших мотор-редуктора. Они приводят в движение молотковые механизмы в электрофильтре дымовой трубы и помогают обеспечить максимально экологичный режим работы котельной.
В системе отопления на древесных щепах неизбежно образуется пыль. Чтобы она не попадала в воздух, двигатели через регулярные расстояния встряхивают электроды сепаратора. С их помощью частицы пыли, собираемые электродами за счёт электростатического заряда, стряхиваются; оттуда частицы затем безопасно попадают в закрытый сборный резервуар.