С энтузиазмом к технологиям мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача и вы хотите получить консультацию?

Свяжитесь с нами
Заказчик: Carlsberg A/S

Производитель оборудования:
SSI Schäfer, Гибельштадт, Германия

Местоположение:
Фредериция, Дания

Отрасль:
Производство напитков

Область применения:
Склад с высокими стеллажами в Фредериции, Дания

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Краткое описание проекта

  • Заказчик: Carlsberg A/S, Фредерисия, Дания
  • Проектировщик оборудования: SSI Schäfer, Гибельштадт, Германия
  • Область применения: Склад с высокими стеллажами в Фредериции, Дания
  • Отрасль: Производство напитков

10 ноября 1847 года Й. К. Якобсен основал компанию Carlsberg в Копенгагене, Дания. После десятилетий исследований и постоянного совершенствования компания Carlsberg сегодня, продавая ежедневно 114 млн бутылок пива, входит в тройку ведущих пивоваренных компаний мира. Ассортимент Carlsberg очень широк — от культового гамбургского пива Astra до типично северонемецкого Holsten. Помимо высокого качества, основное внимание уделяется, конечно же, вопросам устойчивого развития, что, в частности, обеспечивается за счёт рационального использования ресурсов. Благодаря сильным партнёрам группе Carlsberg удаётся поставлять свою продукцию в более чем 100 стран мира.

Модернизация высокостеллажного склада:

  • Бесперебойная эксплуатация во время реализации проекта
  • Повышение эксплуатационной безопасности
  • Модернизация существующей логистики
  • Экономные рабочие процессы

Чтобы избежать пробок в складской логистике, работы проводились последовательно на одном передвижном подъемнике для многоярусных складов за раз, по так называемой схеме «кольцевой замены». Демонтаж и повторная установка отдельных мотор-редукторов производились в каждом проходе на высоте шести метров. Таким образом, каждые две недели эксплуатируемый мотор-редуктор заменялся на только что отремонтированный привод. Каждая замена мотор-редуктора на передвижных подъемниках для многоярусных складов занимала около пяти часов.

Компания SEW-EURODRIVE отвечала за:

  • демонтаж мотор-редукторов общим весом 18 900 кг (с тормозом, энкодером, расширительным масляным бачком и термодатчиком)
  • Транспортировку в Drive Center в Вейле, Дания
  • электрический и механический капитальный ремонт мотор-редукторов
  • Обратную доставку к заказчику
  • Установку обратно в передвижные подъемники для многоярусных складов заказчика
  • Модернизация уже имеющихся продуктов
  • Сокращение времени на техническое обслуживание
  • Более экологичное решение, позволяющее продлить срок службы оборудования и обеспечить его надежную работу с минимальным потреблением ресурсов.
  • Тесное сотрудничество между SEW-EURODRIVE и SSI Schäfer

Готовность к будущему

Чтобы обеспечить такую же эксплуатационную безопасность, как и в течение последних 13 лет, компании Carlsberg и SEW-EURODRIVE совместно с производителем оборудования SSI Schäfer, который теперь отвечает за эксплуатацию и ремонт склада в Фредериции, приняли решение о том, что все мотор-редукторы, отвечающие за подъем грузоподъемных приспособлений, должны быть проверены и отремонтированы. Модернизация уже имеющихся продуктов позволяет не только сократить время на проведение работ по техническому обслуживанию. Это также более устойчивый и, следовательно, экологичный способ продлить срок службы оборудования и обеспечить его эксплуатационную безопасность с минимальным потреблением ресурсов. Работы проводились в тесном сотрудничестве между SEW-EURODRIVE и SSI Schäfer. Все поставленные цели были достигнуты, а некоторые даже превзойдены.

Отзывы наших клиентов

«У нас сложилось действительно отличное сотрудничество — между SEW-EURODRIVE, SSI Schäfer и Carlsberg. В таких проектах, когда приходится заменять мотор-редуктор весом 900 кг без остановки эксплуатации, всегда возникают сложности, но мы вместе отлично с ними справились. Завершив проект, мы повысили эксплуатационную надёжность и больше не сталкиваемся с внеплановыми остановками мотор-редуктора. И, конечно же, мы этому очень рады».
Мортен Ранда, руководитель отдела логистики компании Carlsberg
«С момента ввода в эксплуатацию сервисная служба SSI Schäfer постоянно находится на месте и обеспечивает максимальную эффективность внутрилогистической системы и её превосходную производительность. Сотрудники сервисной службы помогают Carlsberg в контроле, управлении и немедленном устранении неисправностей. Совместно с SEW-EURODRIVE мы можем обеспечивать Carlsberg новейшими технологиями без простоев. Мы очень довольны сотрудничеством и результатами, которых мы достигли вместе».
Тобиас Мёллер-Мадсен, руководитель объекта в SSI Schäfer

Используемые продукты и решения