Централизованная платформа
поскольку все инструменты автоматизации можно координировать через единый веб-интерфейс — независимо от местоположения и сетевых устройств.
Полная прозрачность
поскольку вы в любой момент можете отслеживать все изменения, версии и резервные копии.
Постоянная доступность
поскольку в случае сбоя системы можно быстро и надежно восстановить.
Меньше выездов на место
поскольку сетевые устройства можно безопасно и с шифрованием обновлять удаленно.
Высокая системная совместимость
поскольку платформа работает с продуктами SEW-EURODRIVE и компонентами сторонних производителей.
Как можно работать в цифровом формате и одновременно снизить сложность автоматизации? Современные заводы характеризуются множеством самых разных машин, роботов и компонентов автоматизации — от контроллеров, систем управления движением и приводов до интерфейсов человека-машины (HMI) и периферийных устройств самых разных производителей. Такое технологическое разнообразие приводит к значительным административным затратам: разные инженерные инструменты, локальные установки программного обеспечения и ручные обновления затрудняют эффективное управление.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.
OrchestrationSuite от SEW-EURODRIVE решает проблему сложности с помощью веб-платформы для управления, управления версиями и резервного копирования программного обеспечения для автоматизации. Она выводит управление программным обеспечением на новый технологический уровень — централизованный, облачный и независимый от производителя.
С помощью OrchestrationSuite от SEW-EURODRIVE мы переосмысливаем будущее промышленной автоматизации. Наш подход: управление программным обеспечением становится простым, прозрачным и независимым от производителя — полностью в браузере и с интегрированными принципами DevOps. Наша цель ясна: Simplify Automation — меньшая сложность, более высокая производительность и полностью цифровое управление всем программным обеспечением для автоматизации.Милан Личина
1. Пользовательский интерфейс (фронтенд)
Настраиваемая пользователем аутентификация и права ролей надежно контролируют, кто и что может делать — все работает в браузере, локальная установка не требуется.
2. Облачная среда (арендатор)
Каждый клиент получает собственное, изолированное облачное пространство.
В ней осуществляется управление всеми проектами, пользователями и правами доступа — безопасно и отдельно от других клиентов.
3. SPS Ops — резервное копирование и управление версиями
Этот движок автоматически создает резервные копии, версии и распределяет управляющий код — независимо от производителя и с шифрованием при хранении.
4. Инженерные инструменты: облачная среда разработки
Предустановленные инженерные инструменты (например,MOVISUITE®)работают непосредственно в облаке.
Таким образом, отпадают необходимость в установке, обновлениях и проблемах с совместимостью — просто запустите их в браузере и приступайте к работе.
5. AI Factory Agent: интеллектуальная поддержка
Модель искусственного интеллекта для автоматизации, которая понимает код управления, документирует его и в перспективе помогает в разработке и техническом обслуживании.
6. Connectivity Server: управление безопасным соединением
Серверный узел в арендаторской среде управляет зашифрованным обменом данными и VPN-соединениями по запросу между облаком и производством.
7. Connectivity Client: Мост к заводу
Клиент работает на локальном пограничном устройстве или шлюзе за брандмауэром клиента. Он обеспечивает безопасный доступ к контроллерам и устройствам в производственной сети и при необходимости подключает их к облаку — всегда под контролем и с возможностью отслеживания.
OrchestrationSuite — это центральная платформа для программного обеспечения автоматизации будущего. Она снижает сложность, ускоряет цифровую трансформацию и позволяет использовать технологии автоматизации так же просто, как и современные ИТ-сервисы. Платформа предлагает четыре основных модуля, которые приносят пользу пользователям:
Безопасная связь и контроль доступа
Облачное решение обеспечивает управление доступом на основе ролей, масштаб в соответствии с потребностями и доступ к машинам и установкам из разных мест.
Резервное копирование, развертывание и управление версиями
Резервное копирование, управление версиями (включая сравнение) и развертывание программного обеспечения могут выполняться либо с помощью встроенных инструментов проектирования, либо через автоматизированные конвейеры развертывания/резервного копирования.
Перевод кода SPS на понятный человеку язык
Ассистент на базе искусственного интеллекта помогает пользователям в анализе кода ПЛК, а также в автоматизированном создании технической документации, включая ее разработчика.
Веб-инженерные инструменты в облаке
Архитектура на основе браузера обеспечивает доступ к различным версиям инструментов проектирования и средам разработки (IDE) разных производителей без необходимости локальной установки программного обеспечения.
Пример использования — Разработка (Dev): сценарий разработки для распределенных команд автоматизации
С помощью OrchestrationSuite команды по автоматизации из разных офисов совместно работают над программными проектами — прямо в облаке. Изменения в коде SPS фиксируются с сохранением версий, автоматически документируются и прозрачно отслеживаются всеми участниками. Каждое изменение получает временную метку и указание ответственного лица. Команды могут вести разработку параллельно, сравнивать изменения и при необходимости восстанавливать более старые версии. В облаке также доступны инженерные и разработческие инструменты различных производителей.
Преимущества такого подхода многообразны:
Пример использования — Операционная деятельность (Ops): централизованное управление программным обеспечением для автоматизации производственных установок
Производители надежно подключают свои производственные установки к облаку через шлюзы. OrchestrationSuite становится центральной платформой, через которую внутренние команды и внешние партнеры — в зависимости от прав доступа — получают доступ к необходимым инструментам. Обновления, резервное копирование и аналитика управляются централизованно. Это сокращает количество выездов на место, ускоряет работу сервисной службы и повышает эксплуатационную готовность оборудования. Все изменения автоматически документируются и в любой момент доступны для отслеживания. Контролируемый доступ для третьих лиц: внешние поставщики услуг получают доступ, ограничиваемый по времени или по содержанию — безопасно и эффективно, без угрозы целостности системы.
Преимущества для конечных клиентов: